This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:最大输出电容器值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130203/lp5907-maximum-output-capacitor-value

器件型号:LP5907

您好!

我注意到、在 LP5907的数据表中、最大输出电容为10uF。 对于大于10uF 的值、这是否意味着不能保证稳定性? 在我的应用中、微控制器供应商建议使用22uF 去耦电容器。

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    这有点不寻常、但确实是这样、对于该器件来说。  

    此致、

    Nick