This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:OTG/PMID 问题

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24298, BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129848/bq24298-question-on-otg-pmid

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件: BQ24295

我正在尝试使用 BQ24298来替换 BQ24295。

  • BQ24298上的 PMID:它不是用于为另一个器件供电?
  • 当 OTG 使能位被选择(REG01位5)时、它是否会阻止器件从 VBUS 充电?
    • REG08位7/6/5/4始终显示1100 (OTG &不充电)
    • 对于 BQ24295、一旦 VBUS 由 USB 适配器供电、这些位会立即改变
  • 我注意到引脚说明(部分6)中未描述 PMID。  PMID 引脚是否不用于发挥功能?

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    • BQ24298上的 PMID 在反向升压模式运行时使用。 在正向模式下运行时、您的系统应该被连接至 SYS 引脚。  
    • 是的、器件将处于升压模式或充电状态。 VBUS 需要处于睡眠模式(VBUS < VBAT + VSLEEP)才能激活升压模式操作。  
    • 感谢您指出、BQ24298缺少 PMID 引脚详细信息、我们将在下一个版本中对此进行修复。 有关说明、请参阅 BQ24295。 在这两种情况下、建议在引脚上添加20uF 电容。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero