请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24298 主题中讨论的其他器件: BQ24295
我正在尝试使用 BQ24298来替换 BQ24295。
- BQ24298上的 PMID:它不是用于为另一个器件供电?
- 当 OTG 使能位被选择(REG01位5)时、它是否会阻止器件从 VBUS 充电?
- REG08位7/6/5/4始终显示1100 (OTG &不充电)
- 对于 BQ24295、一旦 VBUS 由 USB 适配器供电、这些位会立即改变
- 我注意到引脚说明(部分6)中未描述 PMID。 PMID 引脚是否不用于发挥功能?
谢谢、
Andrew