This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:LM25145和 LM5145之间的区别是什么?#39?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5145, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129960/lm25145-what-s-the-difference-between-lm25145-and-lm5145

器件型号:LM25145
主题中讨论的其他器件: LM5145LM5146

大家好、

我想知道为什么我们使用 LM5145EVM 进行 LM25145硬件开发? LM25145和 LM5145之间有何差异?

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的区别是输入电压额定值、42V 与75V。 LM25145、LM5145和 LM5146属于相同的控制器系列、具有42V、75V 和100V 的输入额定值、因此可以使用 LM5145和 LM5146 EVM。

    此致、

    Tim