This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77PL900:DSG 驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77PL900, BQ76942, BQ76930, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129779/bq77pl900-dsg-drive

器件型号:bq77PL900
主题中讨论的其他器件: BQ76942BQ76930BQ77915

我们在某些电池系统中使用 bq77PL900 BMS 已有好几年了、最近有一位客户要求能够"超车" BMS 的功能、以便在过流、短路等情况下关闭放电 FET (对于任务关键型应用)并继续将电池连接到负载。  虽然这可以通过并联放电路径(另一组 FET)来实现、但我们想介绍几个其他选项;

是否可以命令 BMS (通过 MCU)由于上述故障而不响应"DSG 关闭"命令...或

DSG 引脚上的路径是否可以通过耦合的电阻器和/或二极管(阴极连接到 DSG 引脚、阳极上拉至电源轨)接地、从而将 DSG 引脚拉至低电平、以保持放电 FET 导通、而不管该引脚的 BMS 控制如何 (无论上述故障如何)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、  

    由于这是一款较旧的产品、我对可用的选项不太熟悉。 我将花几天时间深入探讨这一点。 我将告诉您我可以找到的内容。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我理解...谢谢!

    此致、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    我已经对这一点进行了更多的研究、我认为这两个选项中的任何一个都不起作用。 在某些情况下、无法将 BMS 配置为忽略"DSG 关闭"命令、我认为 FET 驱动器引脚不能安全地强制进入相反状态。 我认为需要一条并联放电路径来满足它们的要求。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    明白了...谢谢!

    BTW、另一个快速问题;在我们进行新的/未来的电池设计时、您是否建议将 BQ76942用作 bq77PL900 BMS 的良好(新 BMS)替代产品?

    再次感谢!

    此致、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76942和 BQ76930可能都是不错的选择。 这取决于系统需求。 BQ76942是功能齐全的产品。

    我们的一些保护器还具有电池平衡等高级功能、例如 BQ77915、但这不会与微控制器交互。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!

    我们很可能会继续调查 BQ76942 (并 具有 MCU 接口)。

    再次感谢!

    此致、

    Barry