This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否为 FPGA 与放大器使用稳压器;MPU 是一个很好的选择?

Guru**** 2539530 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129764/is-using-voltage-regulator-for-fpga-mpu-a-good-option

主题中讨论的其他器件:UCC28C42

你(们)好

我已经设计了一个使用 UCC28C42 IC 的开关模式电源电路、该电路应该在40-350 DC 的宽输入范围内工作。 该电路具有多个输出(24V、10V、-10、5V 和3.3V)。 我已经使用当地制造商提供的论文参数制造和定制变压器。

我已经在 TINA TI 上测试了整个电路、它在40直流至350V 直流的不同电压输入下工作得很好、但当我制作电路的 PCB 并在实验室上对其进行测试时。

问题在于、当施加的输入电压较低时、5V 和3.3V 的输出会发生变化。

我使用以下值测试了电路:

 

输入

3.3V 输出

5V 输出

输出为10V

10V 输出

220 AC (电桥整流器后为310 DC)

3.8v 直流

5.5V 直流

10.3v 直流

-10.8V 直流

65V  直流

2.0V 直流

3.1伏直流

10V 直流

-10V 直流

51V  直流

1.9V 直流

2.6V 直流

9.9v 直流

-10.5直流

131  直流

2.4V 直流

3.7V 直流

9.8伏直流电

-10.5直流

 

如上表所示、当施加低于300V 的电压时、输出3.3V 和5V 的值会下降、但10V 和-10V 的电压值看起来稳定。

为什么会出现此问题,为什么某些电压输出在下降,而另一个不是?

 

我将使用3.3V 和5V 为 STM32 MP1 MPU、STM32f4 MCU 和 Artix 7 FPGA 供电、因为我想为他们提供稳定的电压、作为解决方案、您会向我推荐什么?

使用线性稳压器是否是一个不错的选择?

 

我期待您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaim、

    40V 至350V 为8.75:1、因此、如果我们使用设置为0.45的 Dmax、则应得到 Dmin~0.05。 当您要求较低占空比(UCC28C42可实现5%的调节)时、我预计输入电压的增加会带来调节挑战。 输出电压不仅随着输入电压的下降而下降、而且未将其调节为310V、并且似乎在 VIN>310V 时它们最有可能增加? 其中一个电压轨用于反馈、很可能不会进行调节。 当您获得调节的主反馈电压时、其他电压将跟随。 检查 COMP 电压、光耦合器偏置和电流增益、以验证光耦合器是否按预期传输电压误差信号。 您看到10V 电压轨变化较小的原因是、与5V 和3.3V 相比、它们的负载较轻(或无负载)。  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steven 先生抽出时间。

    电路原理图如下;

    e2e.ti.com/.../power-supply-schematic-altium.pdf

    当我为我的电路供电时、220AC COMP 电压从6V 变为9.8V   

    我还检查了 OPT+与 GND 的关系、万用表 显示14.5V  

    我还检查了 OPT+和 OPT-、万用表 显示 0.080v

    我已将此规格提供给当地 SMPS 制造商以下;

    初级电压额定值 40-350V 输出电流
    第1次要 3.3V 1A
    第二次要 5V 0.8A
    第3次要 10V 0.8A
    第4次 10V 0.8A
    第5个辅助额定电压次级 15伏 0.05
    第6次中学 24V 0.4A
    占空比(最大值) 0.6.
    开关频率 115kHz

    根据他们的说法、制造了变压器。 其数据表附于下。

    e2e.ti.com/.../1513.Transformer-SM-0281139.pdf

    此外  ,我的电路上的缓冲电路是否有任何问题? 更改 R2和 R3电阻是否会对电路产生影响?或出现任何问题?

    在电路仿真中,我并行使用了3.3k 电阻中的2个,但我在当地市场上找不到它们,因为我串联使用了2个5W 1K 电阻,并按如下所示连接了它们:

    此外,我对该电路的反馈是否有任何问题? 我是否应该为所有其他输出添加反馈? 如果是,如何?

    提前感谢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaim、

    我看到您正在与 Eric 合作处理 此 E2E 主题 、这两个主题似乎都是不同 E2E 主题的相同问题。 我将关闭这个、并要求您继续与 Eric 合作。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Eric 先生正在帮助我处理另一个主题、

    我认为他们是不同的问题、因为我打开了另一个线程、以明确其他人是否面临相同的问题、以便轻松找到解决方案。

    如果你看看我在上面写的内容并向我提出建议,我将不胜感激。

    提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaim、

    您发布的每个主题的标题不同、但所需的问题和支持是相同的。 请了解我们这边的 E2E 资源有限。 我们会收到数千个 E2E 帖子、并尽最大努力全面、有效和及时地回答这些帖子。 我们无法让两名工程师支持同一问题。 我希望您能获得帮助、从而获得最佳解决方案、Eric 完全能够为您提供支持。

    对于您的转换器、您现在可能会考虑忽略非稳压变压器输出。 专注于24V 输出反馈路径、因为一旦进行调节、所有其他输出将尽可能地进行交叉调节。 CS、COMP、FB、RT/CT 和光耦合器是与调节相关的主要组件。 您的 COMP 电压是随 VIN、IOUT 的变化而变化还是已饱和? 您的 CS 斜坡是否呈线性且无噪声? 您还可以在调试期间暂时断开 R13与24V 输出的连接。 如果24V 未进行调节、这意味着光耦电流会发生很大变化-现在通过 R13对光耦合器进行偏置、直到您使环路稳定。 我建议您测量波形并将其发布回您的另一个线程上的 Eric。 请使用尖头和桶形探头(最小 GND 回路)测量您的波形、如下所示、以便我们获得最佳结果:

    此外、您的缓冲电阻器也没有问题。 该值不是很关键、很可能会在转换器调节后进行调整。

    TI 功率级设计器 可帮助验证您的功率级设计、缓冲器设计并补偿您的控制环路。

    请关闭此主题并与 Eric 合作-感谢您发帖到 E2E。

    此致、

    Steve M