请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51632-Q1 你(们)好
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
请帮助推荐 TI 解决方案 Thx
此应用程序是 5MP OMC,此外,I2C 需要能够报告异常,并且它也符合 ASILB THx
规格:
- 输入需要支持4V~18V 或更高电压
-
输出电压0.9V
- 2A 最小值
- 同步
- 扩频
- AECQ
- ASIL B
- 频率:2MHz 向上
- I2C
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
请帮助推荐 TI 解决方案 Thx
此应用程序是 5MP OMC,此外,I2C 需要能够报告异常,并且它也符合 ASILB THx
规格:
输出电压0.9V