This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51632-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129556/tps51632-q1-searching-ti-solution

器件型号:TPS51632-Q1

你(们)好

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

此应用程序是 5MP OMC,此外,I2C 需要能够报告异常,并且它也符合 ASILB THx

规格:

  1. 输入需要支持4V~18V 或更高电压
  2. 输出电压0.9V

  3. 2A 最小值
  4. 同步
  5. 扩频
  6. AECQ
  7. ASIL B
  8. 频率:2MHz 向上
  9. I2C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否帮助提供最大直流电流和最大峰值电流?

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nastasha

    请参阅以下规格:

    峰值电流:1.9A

    工作电流:1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否必须符合汽车标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tahar

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、  

    我们没有任何符合 I2C、ISILB 和汽车标准的中等电压产品。  

    谢谢  

    Tahar