This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:有关深度睡眠的问题->关机转换

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130793/bq76942-question-regarding-deepsleep---shutdown-transition

器件型号:BQ76942

你好!
我在  这个论坛帖子中写下了一个有关电源:关断:关断电池电压的问题、 但我的最后一个问题从未得到解答。 我们仍在尝试了解 AFE 中的深度睡眠和关断之间的过渡。 我们的想法是在深度睡眠和关断之间添加状态转换、作为节省电池的最后一种方法。

16V :AFE 深度睡眠

12.5V: AFE 关闭模式

9V :SUV 永久性故障(不能写入 OTP,因此必须保留在 MCU 中)

由于在深度睡眠模式下禁用了所有测量、参考手册图7.1中的"极低 VBAT"箭头是什么?  

现在、我们将实施 MCU 支持、以检测在深度睡眠模式下是否达到关断电压电平。  它成为一个复杂序列、由 MCU 进行定期唤醒检查。 如果 AFE 能够处理它会更容易、但似乎无法处理。  电源:关断:关断电池电压 看起来像是"无返回关断点"。  

您认为我们的系统使用的是奇怪的值吗? AFE 看起来不是为处理我们的场景而设计的、它是否更适合以其他方式使用?

此致

//Erik Almqvist

原始问题供参考:

------

AFE 如何从手册图7.1中的 DeepSleep 进入关断模式。 是 因为电源:关断:关断电池电压?  由于在深度睡眠模式下禁用了所有测量、图7.1中的 VBAT 极低的原因是什么?

我们正在尝试确定在 MCU 中保持此限制[关断电压限制]是否合理、或者当我们知道我们远远超过 了电源:关断:关断电池电压时、我们是否应重新配置 AFE。    在这种情况下、使用电源:关断:关断电池电压是否有任何原因? 正如我看到的、 电源:关断:关断电池电压 和 永久故障:SUV:阈值被 视为"或"选项?  

--------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    从深度睡眠模式进入关断状态的条件是电池组电压降至 VPOR 电压减去迟滞以下。 因此、转换到16V 的深度睡眠模式、然后转换到12.5V 的关断模式是不可行的、因为在深度睡眠模式下发生关断之前、电压实际上需要接近3V。 您需要退出深度睡眠模式、然后决定发送关断命令(或使用 RST_SHUT 引脚进入关断模式)。

    此致、

    Matt