你好!
我在 这个论坛帖子中写下了一个有关电源:关断:关断电池电压的问题、 但我的最后一个问题从未得到解答。 我们仍在尝试了解 AFE 中的深度睡眠和关断之间的过渡。 我们的想法是在深度睡眠和关断之间添加状态转换、作为节省电池的最后一种方法。
16V :AFE 深度睡眠
12.5V: AFE 关闭模式
9V :SUV 永久性故障(不能写入 OTP,因此必须保留在 MCU 中)
由于在深度睡眠模式下禁用了所有测量、参考手册图7.1中的"极低 VBAT"箭头是什么?
现在、我们将实施 MCU 支持、以检测在深度睡眠模式下是否达到关断电压电平。 它成为一个复杂序列、由 MCU 进行定期唤醒检查。 如果 AFE 能够处理它会更容易、但似乎无法处理。 电源:关断:关断电池电压 看起来像是"无返回关断点"。
您认为我们的系统使用的是奇怪的值吗? AFE 看起来不是为处理我们的场景而设计的、它是否更适合以其他方式使用?
此致
//Erik Almqvist
原始问题供参考:
------
AFE 如何从手册图7.1中的 DeepSleep 进入关断模式。 是 因为电源:关断:关断电池电压? 由于在深度睡眠模式下禁用了所有测量、图7.1中的 VBAT 极低的原因是什么?

我们正在尝试确定在 MCU 中保持此限制[关断电压限制]是否合理、或者当我们知道我们远远超过 了电源:关断:关断电池电压时、我们是否应重新配置 AFE。 在这种情况下、使用电源:关断:关断电池电压是否有任何原因? 正如我看到的、 电源:关断:关断电池电压 和 永久故障:SUV:阈值被 视为"或"选项?
--------------------------------------------------