This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:当 PCB 过热时、BQ40Z80的电流不正确

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129910/bq40z80-bq40z80-when-pcb-hot-the-current-not-corrent

器件型号:BQ40Z80

你(们)好

  ℃反映电池温度何时约为86.6 μ A。 PCB 的温度预计为100℃。 在 txt 文件中、电流为实际电流的一半、实际放电电流为49.2A、最终电流偏移约为1A。

e2e.ti.com/.../OM2800322--49.2A-0V---_3E653575F665F495_20_0652_56_D279_-_B95BCF91_17.173AH.csve2e.ti.com/.../2022_2D00_07_2D00_18-21-BMS_5F00_log.txt

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    对于高电流和高温测试、每个组件都必须针对环境进行额定值和优化。 感测电阻值对于温度 PPM 非常重要。 此外、测量仪表中的迹线和其他非线性也可能会变得复合、从而导致更大的误差。

    监测计的最高建议温度为85摄氏度

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢您的回复。

    假设外部选择正确、该温度漂移是否正常? 是否有任何可 修改或校准的参数?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    这似乎是一个相当高的偏移、但我们的所有特征评定都是在-40°C 至85°C 的温度范围内完成的、因此如果您超过该范围、偏差可能会变得非常非线性、并导致更大的误差。 我们唯一可以帮助进行的校准是确保电流校准尽可能准确、其他复合误差是器件固有的。

    此致、

    Wyatt Keller