This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:复位后的等待时间

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130256/bq27z561-r1-wait-time-after-reset

器件型号:BQ27Z561-R1

尊敬的专家:

客户主机处理器需要等待多长时间才能从 BQ27Z561R1读取 SoC、电流、电压等信息以获取有效信息?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户目前需要等待10秒。 否则、SoC、温度、电压、电流可能会得到0结果。 这是预料之中的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    监测计应在2秒内报告所有测量值、1秒内收集 ADC 读数、1秒内运行 SOC、RM、FCC 等的仿真 只要监测计具有一致的功率并且没有功率波动。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    如果在复位后、让我再次确认这个2s、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、复位后应该大约为2秒、以重新计算监测计参数。

    此致、

    Wyatt Keller