This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-ADJ:SPICE 模型

Guru**** 2578765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, LP2980-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129691/lp2980-adj-spice-model

器件型号:LP2980-ADJ
主题中讨论的其他器件:TPS7A24

大家好、

您能否为 LP2980IM5-ADJ 提供 SPICE 模型?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有该器件的模型。 目前还没有计划发布一个。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是否有 类似的器件具有我们可以指向客户的 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP2980-ADJ 的产品页面建议将 TPS7A24用作具有相同功能的替代器件、并提供 PSPICE 模型。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    谢谢。  我们看到 LP2980IM5-ADJ 的一个非常罕见且间歇的函数(我们认为)。 此问题仅在温度从冷到热转换期间发生。 它可能会发生一次或几次、然后再也不会发生。 我们看到的问题是输出电压不正确。 ADJ 引脚上的电压相同、以获得正确的电压和不正确的输出电压。 可能导致这种情况的唯一原因是:反馈电阻器的电阻发生变化或稳压器的内部基准发生变化。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在输出电压不正确时 ADJ 电压没有变化、则这不是内部基准问题。 它必须是反馈电阻器变化的电阻。  

    输出电压离多远? 它是否会在一段时间后恢复? 他们是否尝试测量过反馈电阻器?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    输出电压关闭几伏。  根据这种情况下被测器件的性能、稳压器似乎会在一段时间后恢复。  出现此问题时、我们尚未测量反馈电阻器。  最大的问题是这种情况的频率不一致和缺乏可重复性。  它仅在温度转换期间(从冷到热)发生、并且不一致。

    我想我理解您在基准电压上的立场不变。  设置输出电压的导通晶体管是否可能会漂移?  晶体管的相同误差电压会导致不同的输出电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RDS (ON)可能会发生一些变化、但这不会表现为不正确的输出电压。 如果 ADJ 电压正确但输出错误、则 LDO 正在正确执行其任务(即调节 ADJ 电压)。 如果反馈电阻发生变化、则正确调节 ADJ 所需的输出电压也会发生变化。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    因此,感觉是,调节器中没有任何东西可以产生这种行为?  我从未见过电阻值间歇性变化的情况。  我不是说它不会发生,它看起来很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法肯定地说、这是正确的、但根据您告诉我的情况、它听起来不像是 LDO 的行为异常。  

    他们是否知道输出电压在什么温度下发生变化以及扫描温度的速度如何? 我同意这种说法似乎很奇怪、因为我自己没有研究电阻随温度的变化、但我知道材料属性通常会随温度的变化而变化。  

    此致、

    Nick