This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:AM64xx 电源使用说明

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129979/tps65219-notes-on-the-use-of-am64xx-supply

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:TPS65220

大家好、

我们希望将该器件用作 AM64xx 电源。 但应用手册(slvafd0a)介绍了 AM62xx 的用例。

使用作为 AM64xx 电源时、是否有关于用例的一些说明?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 我们目前正在最终确定一份应用手册、其中将介绍如何使用 TPS65219或 TPS65220 PMIC 为 AM64处理器供电。 它将类似于 AM62当前可用的版本。

     您计划使用什么输入电源(3.3V 或5V)和存储器(DDR4或 LPDDR4)? 我可以分享您的用例的初步方框图。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    感谢你的答复。

    我们计划使用输入电源5V 和 DDR4。  

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS6521901 将包含在第一版中(~3月-2023日)。 请注意、TPS6521901上 的 NVM 配置是为满足 AM62 电源/序列要求而定义的。 AM64处理器具有为 SD 卡接口供电的内部 LDO、因此无需 PMIC 提供 LDO1。  

    谢谢、

    Brenda