主题中讨论的其他器件:BQ25731、 UCC28782
您好:
如果 BQ79616芯片需要、我们是否可以使用"兼容"蓝牙芯片? 您能否举几个器件型号 pl?
如果在这方面有任何帮助,将不胜感激。
-r
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Chase;
令人惊叹的是、TI 拥有一款完美的无线解决方案 、一切都已完成、一切都很好。
但是:他们谈论的是这样的 EV 和命令。
我们正在考虑6芯电池组中的这种需求。 为什么?
应用程序的关键性-此外、一些用户总是希望了解更多有关其小工具的信息。 例如、您是一名游戏玩家、在跑步过程中、您的240W 充电器/电池组合在过去4小时内一直在工作...如果您旅行、它会持续多长时间?
从技术上讲、我们不需要花费大量的电线连接到 BQ79616节点。 这适用于堆栈6至16。
但24V/480Ahr 应用中有6节电池?
但这是可行的方法吗? 它是"超杀"吗?
这一切取决于表面积、每个实施的成本等
如果我们使用 CC2662R、我们是否仍需要 BQ796161?
当然、我们需要 BQ25731充电器芯片、 我们自己的适配器使用 UCC28782和 WT6636F 或类似器件、适用于 USB C PD。
如果对此有任何想法、我们将不胜感激。
R