This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:具有空位连接的 bq79616

Guru**** 2531320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ25731, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130576/bq79616evm-021-bq79616-with-blutooth-connection

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ25731UCC28782

您好:

如果 BQ79616芯片需要、我们是否可以使用"兼容"蓝牙芯片? 您能否举几个器件型号 pl?

如果在这方面有任何帮助,将不胜感激。

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您对无线解决方案感兴趣、请打开 CC2662R 器件的主题。 我相信这正是您想要的

    谢谢、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase;

    令人惊叹的是、TI 拥有一款完美的无线解决方案 、一切都已完成、一切都很好。

    但是:他们谈论的是这样的 EV 和命令。

    我们正在考虑6芯电池组中的这种需求。 为什么?

    应用程序的关键性-此外、一些用户总是希望了解更多有关其小工具的信息。 例如、您是一名游戏玩家、在跑步过程中、您的240W 充电器/电池组合在过去4小时内一直在工作...如果您旅行、它会持续多长时间?

    从技术上讲、我们不需要花费大量的电线连接到 BQ79616节点。 这适用于堆栈6至16。

    但24V/480Ahr 应用中有6节电池?

    但这是可行的方法吗? 它是"超杀"吗?

    这一切取决于表面积、每个实施的成本等

    如果我们使用 CC2662R、我们是否仍需要 BQ796161?

    当然、我们需要 BQ25731充电器芯片、 我们自己的适配器使用 UCC28782和 WT6636F 或类似器件、适用于 USB C PD。

    如果对此有任何想法、我们将不胜感激。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase:一个详细信息:我们需要蓝牙协议、因为系统必须与智能手机连接。 CC2662R 能实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    BQ79616是一款电池监控器 IC。 它能够监控至少6节电池和最多16节电池。 CC2662R 不是蓝牙协议芯片。 我们推荐使用 CC2662R、因为它的无线协议是专门用于连接 BQ79616的。

    如果您希望监控电池电压并实现电池平衡、BQ79616是一款完美的解决方案。 如果您没有查找这些函数、则可以以不同的方式配置您的系统。

    谢谢、

    Chase