This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38084:同步两个 PWM。

Guru**** 2370750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28084, UCC2808A-2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130623/ucc38084-synching-two-pwms

器件型号:UCC38084
主题中讨论的其他器件:UCC28084UCC2808A-2

大家好、  

是否有一种使用最少数量的外部组件同步两个 UCC38084D 的简单方法?  振荡器电容没有外部引脚、但其他引脚之一上的斜升信号可能有助于实现我所需的功能。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28084的频率同步没有有效的方法、因为时钟计时电容器位于内部、外部不可访问、无法强制其电压达到阈值。

    如果您的设计中需要 f-sync、您可以考虑另一个推挽式 PWM 控制器、其时钟计时电容器可供使用。 例如、UCC2808A-2。