This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 Senkron Rectf。 问题

Guru**** 2770995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130705/ucc28950-ucc28950-senkron-rectf-problem

器件型号:UCC28950

您好!

电路中有两个电源输入、即主电源和辅助电源、当辅助电源打开时、SR 信号平滑、当主电源打开时、与所附图片中一样、这种失真在不同通道中持续出现。

您认为原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此任务已分配给产品专家。 请留出一天或两天的时间进行回答。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SR 关闭时、接地端会产生开关噪声。  它位于您的示波器的两个通道上。

    您必须弄清噪声是真实的还是只是耦合到示波器探头导线中。

    我建议以下几点并重新评估。  

    1. 确保您的示波器探头导线未穿过磁性元件或位于 FET 或二极管等开关元件的顶部。  这可能只是 EMI 耦合。

    2. 测量您正在使用 Tip & Barrel 测量技术来减少 EMI 天线  

    3. 将示波器探头导线缠绕在铁氧体磁环中以形成共模示波器探头滤波器。

    此致、