This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:其他问题

Guru**** 2521960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130440/tps546c23-miscellaneous-questions

器件型号:TPS546C23

您好!

我的客户对 TPS546C23有如下问题。

问题1:
当不使用 PMBus 时,用户是否可以将 PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT 悬空(在任何地方都未连接)?

问题2:
我的客户希望在没有 PMBus 的情况下获得 Vout=3.3V。
这是否可以通过某种方式执行?

问题3:
使用 PMBus 时、BP3引脚是否可以通过上拉电阻器连接到 PMBus 信号?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [~报价 userid="36030" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1130440/tps546c23-miscellaneous -questions"]Q1:
    当不使用 PMBus 时,用户是否可以将 PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT 悬空(在任何地方都未连接)?[/QUERT]

    是的、PMBus 引脚是漏极开路输出、如果未主动驱动、则可将其上拉至高电平、连接至低电平或保持悬空。

    [~报价 userid="36030" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1130440/tps546c23-miscellaneous -questions"]Q2:
    我的客户希望在没有 PMBus 的情况下获得 Vout=3.3V。
    这是否可以通过某种方式执行?

    是的。  TPS546C23的默认 VREF 为0.6V。

    如果他们不使用 PMBus、则可以使用从 DIFFO 到 FB 到 AGND 的反馈分压器在 FB = 0.6V (5.5x)时设置 DIFFO = 3.3V 。不过、由于 PMBus 中的 VOUT_SCALE_LOOP 功能仅支持值1、0.5、 和0.25该电阻分压器将在模拟输出电压与编程的 VOUT_COMMAND 电压之间产生不匹配。

    不过、READ_VOUT 会监控 DIFFO 电压并报告正确的输出电压。

    [引用 userid="36030" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1130440/tps546c23-miscellaneous -questions"]Q3:
    使用 PMBus 时、BP3引脚是否可以通过上拉电阻器连接到 PMBus 信号?[/引述]

    TI 不建议通过 BP3为任何外部负载、包括 PMBus 供电。  这是由于 BP3稳压器的电流处理能力有限及其对噪声的敏感性。  但是、BP3可用于驱动漏极连接到 BP6的 N 沟道 FET 的栅极、以便为由 BP5供电的 PMBus 终端生成大约2.5V 的端接轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我对第二季度还有一个问题。
    使用分压器时、例如 Rfbt=45k Ω 和 Rfb=10k Ω、要获得5.5x 比、用户是否仍可以使用相同的 Ccomp、Ccomp2、Ccomp3、Rcomp 和 Rcomp2 Webench、尽管  Rfbt 和 Rfb=10Korms 、但如果 Vout=3.3V、用户仍可以使用相同的 Ccomp、Ccomp2和 Rcomp2 Webench 生成?
    或者 、当不以某种方式使用 PMBus 时、必须调整 Ccomp、Ccomp2、Ccomp3、Rcomp 和 Rcomp2? 如果是、如何操作?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C23将电压模式控制与可运行(电压输出)误差放大器结合使用、FB 至 AGND 电阻器不会影响交流环路响应、因此、只要 DIFFO 至 FB 电阻器相同、为设计计算的补偿组件就可以保持不变。  如果调节 DIFFO 至 FB 电阻器、则所有补偿组件都必须按比例调节。

    因此、建议缩放 Rfbb (FB 至 AGND)电阻器而不是 Rfbt (DIFFO 至 FB)电阻器来调节输出电压。  但是、如果将 Rfbt 从10kΩ Ω 缩放到45kΩ Ω:

    Rcomp 和 Rcomp2应增加到其计算值的4.5倍。

    Ccomp、Ccomp2、Ccomp3应是其计算值的1/4.5。

    通常、将 Rfbb (FB 至 AGND)从10kΩ Ω 更改为2.26kΩ Ω(3.255V 标称值)或2.15kΩ Ω(3.390V 标称值)会更容易。  更好的是使用 E96 2.21kΩ。

    或者、将 Rfbt 从10kΩ Ω 更改为20kΩ Ω、将 Rfbb 从10kΩ Ω 更改为4.42kΩ Ω、然后将 Rcomp 和 Rcomp2加倍并将 Ccomp、Ccomp2和 Ccomp3减少为其原始值的一半、将产生3.30V 的标称电压