This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:DCM 反激式(非隔离式)补偿

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124821/lm5158-dcm-flyback-non-isolated-compensation

器件型号:LM5158

大家好、  

使用 LM5158在 DCM 中设计反激式。 是否 有关于如何补偿它的指南。 我发现它仅适用于 CCM。 你有什么建议吗? 还是 CCM 补偿也适用于 DCM?

我已经查看了计算器、还查看了 CCM 应用手册。 但是、由于不知道直接传递函数、也不知道环路。

寻求您的帮助。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您推广我们的产品。
    我收到了 Archie A.的同一个问题
    您能否确认这是同一个客户请求?

    谢谢、此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的回答。  

    我们将仅使用此主题进行查询。  

    希望得到您的支持。 谢谢。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    针对 CCM 进行补偿的反激式转换器在 DCM 中也是稳定的、因此您可以参考文献。 您是否有任何具体原因希望使该反激式器件完全处于非连续模式? 我们期待您的回复。

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    三个星期以来,我们一直没有听到你的反馈,所以我认为你的问题已经得到了回答。
    您可以重新打开此主题、或者在锁定此主题的情况下启动新主题。

    此致、
    哈里