This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87523-Q1:2相+ 1相+ 1相更改为3单相

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130710/lp87523-q1-2-phase-1-phase-1-phase-changed-to-3-singe-1-phase

器件型号:LP87523-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87524-Q1

各位专家、您好!

 如果我断开 buck0、 SW_B0引脚未将电感器连接到 Vout0、 该相能否在低电流下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    相位配置不可更改、并在 OTP 中固定。 BUCK0也是两相配置中的主要降压转换器、即使使用自动加相和减相、也是始终切换的相位。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuli、感谢您快速回复。 这意味着 Vout0不能正常工作、 如何获取 buck1部件、离开主 buck0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    理论上、如果 PMIC 未在强制多相操作下运行、并且输出电流始终足够低、以至于第二相无法开始切换、则可以正常工作。 但是、这绝对不是 TI 推荐或认可的、也不应在设计中使用。

    建议使用 LP87524-Q1版本的器件、其中有4个单相输出。

    BR、

    Samuli