美好的一天!
复位延迟时间(或片上精密220nA 电流源)可提供多高的精度?
第7.6节表中的最小-典型-最大值表示容差为+/-40%。
这是整个延迟时间范围内的精度预期值吗?
也就是说、当我根据第11页的公式选择一个 C_T 电容器时、实际的延时时间将在设计值的+/-40%以内?
精度是否取决于复位延迟的持续时间?
我主要对较长的延迟范围(大约10s)感兴趣、没有提供最小典型值-最大值。
对于如此长的延迟时间、精度是否更好/更差/相同?
延时时间是否在芯片的整个生命周期内发生变化?
例如、当我在组装 PCB 后直接测量延迟、然后在3年后再次测量延迟时、我是否会测量相同的延迟时间? 或者、这里是否同样适用40%的容差?
非常感谢您的支持!
Manuel