This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:最大输出电流

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A, TPS61160, TPS92380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130434/tps61160a-maximum-output-current

器件型号:TPS61160A
主题中讨论的其他器件: TPS61160TPS92380

我想将 TPS61160A IC 用于触摸面板中的背光。

我的输入电压为12V、我希望输出电流为75mA、输出电压为21V、以便我能够实现全亮度。

那么、我的问题是、在上述输入条件和输出条件下、该 IC 是否能够以20uH 的电感提供75mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我认为 TPS61160无法满足您的要求、因为它只有一个最大电流为20mA 的通道。

    您能否向我发送有关您工作条件的更多信息、以便我为您推荐合适的器件?

    工作条件包括:1)您需要多少个通道;2)您需要哪种亮度控制模式

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有3个通道、每个通道有7个 LED、其正向压降为3V、正向电流为25mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    我认为 TPS92380 是您的更好选择。

     您可以在 TPS92380数据表中看到更多信息

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以在背光中使用此 IC、它获取75mA 的输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    是的。 每通道的输出电流高达120mA、因此您也可以将其更改为每通道25mA。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将讨论该 IC TPS61160A。 很抱歉,我忘记了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    TPS61160的最大电流仅为20mA、无法满足您的要求。

    BR

    Patrick Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...非常感谢您的帮助...