This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:推荐的替代解决方案

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54424, TPS7A8300, TPS54824, AFE7900, TPS62913, TPS62903, TPS543320, TPSM84424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128891/tps54424-recommended-alternate-solution

器件型号:TPS54424
主题中讨论的其他器件: TPS7A8300TPS54824AFE7900TPS62913TPS62903TPS543320TPSM84424

您好、支持团队、

我们正在寻找 TI 评估板中使用的电源管理 IC、如下所示。  

 TPS54424

 TPS7A8500

 TPS7A8300

 TPS54824

TPS7A9201

6. TPS7A9101

由于上述所有 IC 缺货且交货周期非常长、是否可以从 TI 端提供具有相同功能和现货库存的替代器件型号。 那么它对我们非常有帮助。  

所有这些 IC 都用于为评估板中的 AFE7900 IC 供电、以便按照数据表中的建议正确为 AFE7900供电。 如果 可以获得替代的 TI 电源管理 IC,请提供支持。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    您需要使用单独的帖子来分隔每个部分、因为它们来自不同的支持团队。 我仅支持 TPS54424。  

    我们没有适用于 TPS54424的 P2P 兼容器件。 您的应用要求是什么? 输入电压、输出电压和输出电流? 客户能否接受不同的封装器件?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    好的、在这个论坛中、我将仅针对 TPS54424进行通信。  

    实际上、我们没有与 P2P 兼容的要求、可以使用不同的封装器件。 输入电压要求为5V、输出电压要求为3.6V。额定电流要求:4A  

    实际上、此直流/直流转换器在我的评估板中用于上述用途。 我们正在寻找一款备选直流/直流转换器,该转换器在技术规格方面兼容,包括准时、LDO 输入到电源正常输出接通时间。

    因为我们使用此直流/直流转换器的电源正常状态来支持更多的直流/直流转换器。  这意味着我们的加电排序取决于一个直流/直流转换器电源正常状态的持续时间。 因此、如果我们要选择 TPS54424的替代选项、则需要确保从输入电压到输出生成电源正常信号所需的持续时间应与 TPS54424相同。  

    这就是为什么,我向它提出了问题,因为不同的软件包将是可以的。 但要求兼容的转换器具有精确匹配的技术规格、包括时序限制。  

    请您提供您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我了解您的情况。 我仅支持输出电流低于3A 的降压转换器、不熟悉>4A 器件。 您能否创建器件型号为 TPS54824的新帖子? 那么、高电流团队将为您提供备选部件的建议。

    很抱歉让人困惑、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    当然可以。  

    感谢您的支持。  您能否共享电流低于3A 的 TPS54424的替代器件型号? 可遵循与 TPS54424相同的技术规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我推荐 TPS543320、TPS62903和 TPS62913。 请查看这些数据表。 它们都是3A 部件。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、  

    感谢您提供推荐的器件。 问题在于、这些推荐器件也没有库存(我也向经销商检查过)。  我们需要尽早采购。 TI 是否可以尽早为这种缺货电源管理 IC 提供支持。 因为几乎所有电源管理 IC 都缺货。 我们希望使用 TI 芯片、因为它已经在我们的评估板中得到验证。  

    正在等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我了解您的情况。 这只是 E2E 客户技术支持、无法回答器件供货问题。 有关最新的更新库存、请通过联系 TI 客户支持  

    客户支持中心–主页-客户支持(service-now.com)

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我们已经介绍了您的端子中建议的给定推荐器件型号。其中、对于这2个 IC、TPS62903和 TPS62913、与 TPS55424相比、在功能方面存在很大差异。  

    TPS543320是合适的、并且具有与 TPS54424匹配的95%功能、但从使能/输入到输出和电源正常状态的时序仍然不同。 那么、我假设、在这种情况下 、时序(输入到输出和电源正常)可能具有准确的功能? 如果 TI 可以提供任何可能的解决方案、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我们团队推荐的最接近 TPS543320器件。 其他近身部件是高电流团队的 TPS54824和 TPSM84424。 Tahar 是否向您提供了任何建议?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照建议将其离线邮寄给他。 仍然没有收到任何答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

     Tahar 应该为您提供合适的建议。 我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    等待快速响应。