This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:我们制造了 TPS2546来替代 TPS2540。 但n`t 便携式器件无法运行 BC1.2 CDP 模式。

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2540, TPS2546
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126311/tps2546-q1-we-made-a-tps2546-to-replace-the-tps2540-but-it-can-t-run-the-bc1-2-cdp-mode-by-some-portable-device

器件型号:TPS2546-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2540TPS2546

我们制作 了 TPS2546来替代 TPS2540。 和 原理图如下所示:


当我们使用 TPS2540 便携式设备(Meizu Note9)时、  可对其进行充电并进行传输、充电电流为1.39A。

然后、我们使用 TPS2546引脚到引脚来替换 TPS2540。 便携式器件(Meizu note9)n`t 充电和 传输。

R ILIM_HI 和 R ILIM_LO 均为30K 固定值。

为了验证 BC1.2是否成功执行、 我们在使用 TPS2546时使用示波器来监视 D+和 D-的波形。

这似乎表明 BC1.2成功握手并选择 CDP 模式。  n`t 便携式设备(Meizu note9)仍无法充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    将其分配给负责中国事务的 Ziv、他现在是 OOO、他回来后将回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个非常旧的器件。

    它应该支持 CDP 模式。

    请尝试使用 tps2549Q1并进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到成本、客户目前更喜欢 TPS2546。

    此外、我们还测试了从启动到充电失败的波形。

    它显示 BC1.2已完成。  便携式设备 可充电1.2A。

    但在接近2秒后、电荷会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    您能否独立为 IC 充电以消除前直流/直流的影响? 另请仔细检查握手电压电平是否符合 电压电平要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此图中的电压值错误是由于示波器探头的放大倍数设置错误造成的。

    我去客户确认、D+和 D-都在0.1和0.7之间、不超过。

    您可以从 PIC 中看到:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种解决方案是仔细比较 TPS2546和 TPS2540的波形、例如 DP DM。

    我认为他们的协商电压电平之间仍然存在一些差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何更新、请保持联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们比较 了同一产品中的协商电压电平。 `s  之间没有明显的差异。

    因为此 PIC 显示第一次 BC1.2完成时。 但它不能稳定地充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    Ziv 回来后会回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    尝试更新电话系统。 并尝试使用其他 Meizu 设备进行双重检查。