This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:转换为负电压时出现问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127921/lm2576hv-problems-converting-to-negative-voltage

器件型号:LM2576HV

是否有人可以向我解释以下内容不起作用的原因?

源电压 为+15V...

当我连接负转换电路时、它在正电压下工作正常(未连接负电路)、整个电路会立即发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Damon

    如果您断开正极电路、负转换电路能否正常工作?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了这家酒店,是的,它确实…… 那么、如何让这些游戏一起玩得更好呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否足够了?

    如果我在电源接地和负极电路的接地点之间掷一根跳线、并将跳线物理上放置在电路板上的电源插孔旁边?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Damon

    电路连接正常。 您的输入源的电流限制电平是多少? 启动时的负载条件是什么?

    您能否共享这三个器件的 Vin 波形和输入电流?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是电流为2A 的15V 电源适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Damon

    您是否有任何测试波形? 您可以向 gui-he@ti.com 发送电子邮件

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有能力这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Damon

    电流是否受电源限制? 您可以尝试使用具有更大电流容量的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在15V 5A 电源上工作正常... 那么、我应该预计输出电流容量是多少? 每个电流为3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Damon

    您应该能够读取从电源汲取的电流。 您还可以通过'Pin_total=Vin*Iin=Vo1*IO1+VO2 *IO2+Vo3*Io3'来预测 Iin (在此公式中,我 假设效率为100%)。

    谢谢你。