This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:无法正常工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1A, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129627/bq76930-cannot-work

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1ABQ78350BQ78350-R1

您好!

 以下哪项会影响 BQ76930的工作? REGSRC 的电压高于12V、但 REGOUT 没有输出电压。 电池电压和温度未发现问题。 R6已断开连接、但仍然没有 response.e2e.ti.com/.../1884.bq76930.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingming、

    您是否使用 TS1引脚唤醒器件(有关详细信息、请参阅数据表)? 我在您的原理图上看不到与引脚的连接。

    我还注意到、您在原理图中使用的是 BQ78350。 我建议使用附带最新固件的 BQ78350-R1A。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请参阅、TS1的激活需要超过1V 的电压、持续时间超过2S。 关闭时是否仍需要手动激活? 或在激活后无需控制。
    2.此电路有问题吗? CELL4为什么不收集电压? C20上有3.3V 电压、VC5和 VC4之间没有短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingming、

    为了引导器件、TS1需要一个上升沿、时间为2ms。

    我不理解第二个问题。 VC4短路、因此您应该在 VC3和 VC5上读取电池电压。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    关于 TS1、我想问它是否只需要激活一次? 我需要知道是否需要外部开关来激活 TS1。
    如上一个原理图所示、VC5和 VC3之间有一个电容器 C20。 我测量到 C20的电压为3.3V。 为什么 IC 的读数仅为49mV? VC5X I 还根据参考 TI 手册进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jingming、

    是的、仅需激活一次 TS1即可将器件从运输模式唤醒。 如果器件返回运输模式(通过命令或由于极低的电池组电压、需要再次激活 TS1)。

    感谢您发送图像。 我看到您使用 BQ78350-R1从 BQ76930读取电压。 您需要在 "Data Memory"屏幕上为 BQ78350-R1设置 AFE 电池映射寄存器、以便它知道哪些 VCX 引脚连接到电池。 这将解决您看到的问题。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    非常感谢、我明白了、设置应该根据 VCX 的 PIN 进行配置