This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2112:G4器件的环保计划

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2112, TPS2115, TPS2114, TPS2113, TPS2112A, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128879/tps2112-eco-plan-of-g4-devices

器件型号:TPS2112
主题中讨论的其他器件: TPS2115TPS2114TPS2113TPS2116

大家好、

 

TPS2112、TPS2113、TPS2114和 TPS2115的数据表显示以下器件的环保计划待定。

  • TPS2112PWRG4
  • TPS2113PWG4
  • TPS2114PWG4
  • TPS2115PWRG

 

请您分享此栏的状态吗? 这些产品是否符合针对所有10种 RoHS 物质的 EU RoHS 要求?

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi-San、  

    我已联系相应的团队获取此信息、但由于设备的使用年限、答案无法找到。  

    您的客户喜欢 G4 OPN 的原因是什么?

    与 TPS21112相比、TPS2112A 等备选器件具有更快的切换时间。 话虽如此、TPS2112A 和 TPS2112的使用年限均为20年左右、 可用性/资源/支持方面、TPS2116将是更好的选择。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elizabeth - San、

    感谢您的研究。  

    [~报价 userid="408502" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1128879/tps2112-eco-plan of -G4-devices/4188561#4188561"]

    您的客户喜欢 G4 OPN 的原因是什么?

    [/报价]

    实际上、客户一直在考虑该系列(TPS211x/A)。 由于交付情况、IC 采购变得越来越困难、因此他们希望获得 G4 OPN 等替代选项。

    我发现一个线程表示带有/不带 G4 OPN 的器件是相同的、G4指示 "无铅"或"绿色"(此处)。 这是否意味着 G4 OPN 为绿色、但不 符合 EU RoHS 要求?

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi-San、  

    与后端团队保持一致后、我发现没有 TPS2112PWRG4、产品页面上出现的库存可能是重复计算 TPS2112PWR 电源的毛刺脉冲。  

    也就是说、TPS2112PWR 是我们更新的 OPN。  

    关于替代器件、我再次建议将 TPS2116用作我们的新型低电压电源多路复用器、并作为可用性/资源/支持的最佳途径。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elizabeth - San、

    明白了、谢谢!