This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:UVLO 中的 LO/HO 输出状态

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130366/lm5109b-lo-ho-output-state-in-uvlo

器件型号:LM5109B

在 UVLO 情况下、HO/LO 输出的实际状态是什么?  

它们是高阻抗还是驱动为低电平(尽可能长)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、  

    感谢您的提问。 有关 UVLO 行为的详细信息、请参阅器件数据表第7.3.1节"启动和 UVLO":"UVLO 电路会抑制每个输出、直到有足够的电源电压打开外部 MOSFET、并且内置的 UVLO 迟滞可防止电源电压变化时发生抖动。 当电源电压施加到 LM5109B 的 VDD 引脚时、顶部和底部栅极保持低电平、直到 VDD 超过 UVLO 阈值、通常约为6.7V"。

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我2013年的本地数据表既未包含第7.3.1节、也未包含此文本。  

    很清楚,虽然我更喜欢高阻抗(出于特殊原因)...