This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:使用 FTDI C232HM (FT232H)电缆进行 EEPROM 编程

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TIDA-050012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127869/tps65987d-eeprom-programming-using-ftdi-c232hm-ft232h-cable

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TIDA-050012

大家好、我正在尝试执行 TPS65987D EEPROM 的首次设置。 我有一个定制设计、基本上是 TIDA-050012 EVM 的克隆。 使用 TPS659xx 定制 GUI、我想首先加载随附的 TIDA-050012模板。 我正在尝试使用 FTDI 的 C232HM-DDHSL-0 (包含 FT232H IC)执行此操作。 GUI 似乎可以识别电缆(FT232H 甚至在适配器实例中明确列出)、但我无法执行任何扫描或测试读取。 我使用的是最新版本的 GUI、所有 FTDI 驱动程序都是最新的。

是否可以使用此电缆、我是否缺少了什么? 或者 、我是否需要使用具有并发 SPI 和 I2C MPSSE 接口的 FT2232或 FT4232器件?

或者、是否有方法可以像 通过 I2C 获取 EVM 那样设置 TPS65987D? 寄存器转储之类的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Merlyn、

    感谢您与 E2E 联系!

    我们将查看此内容、下周初再见。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Merlyn、

    感谢您的耐心等待!

    是否可以通过尝试另一根电缆来确认电缆是否可以支持数据?

    您是否也可以在  TIDA-050012 EVM 上尝试此操作、并查看您是否仍然遇到相同的问题?

    您能否将 ADCIN1和 ADCIN2输入的原理图发送给 PD 控制器?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使其正常工作、但不得不购买 FT4232迷你模块并以与 EVM 类似的方式进行连接。 我实际上没有 EVM、因此无法在那里测试 FT232H 电缆。 使用 FT232H 电缆时、我只能连接 SPI 或 I2C、而不能同时连接两者。 当尝试上传二进制文件时、FT232H 电缆始终会在 GUI 中导致"打开 SPI"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Merlyn、

    很高兴您能够解决您的问题!

    谢谢、

    Kevin