This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:组件选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1210, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130291/lmg1210-component-selection

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:LMG1020LMG1205

D 类放大器目前设计为在15MHz 下工作、但 LMG1210已缺货。 LMG1020是否可行、或者您能否推荐库存中的某些组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jia Hua、  

    感谢您的提问。 LMG1020实际上是低侧驱动器、而 LMG1210是半桥驱动器。 如果您正在寻找 GaN 半桥驱动器的替代产品、我们还提供 了 LMG1205 半桥驱动器。 但是、与 LMG1210相比、它具有不同的引脚排列/封装和规格、因此我建议查看数据表以查看它是否满足您的需求。 主要区别在于 LMG1205具有内部自举二极管、没有 EN 引脚、无死区时间功能、无内部稳压器、建议的 HS 范围为-5V 至90V (而 LMG1210的范围为-200V 至200V)。  

    此致、

    Leslie