This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:原理图

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127065/tps23756-schematic

器件型号:TPS23756

您好、先生、

因为我已经检查过似乎没有问题。

是否存在问题?   

e2e.ti.com/.../20220815_5F00_XPB_2D00_267-ENTERPRISE-AP_5F00_PD-25W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    没问题! 我们的团队将在2-4个工作日内完成这项工作、并向您发送反馈。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的耐心等待。 请查找以下注释。

    1.我看到您有多个标有“NC”的绿色组件。 这是否意味着这些组件未组装?

    您可以向我发送此反激式变压器的数据表吗?

    我对缓冲器电路(PR44和 PC23)以及使用初级开关进行电流感应有一些顾虑。 我建议您将这些组件作为备份解决方案保持空载。 关注:1)。 PU2的额定电压为150V、当 PU2关断时、存储在互感中的主要能量可能会在 SEC 侧和 PD4侧电路上释放、这可能不会在 PU2上导致非常大的电压过冲;2)。 当 PU2关断时、缓冲电路可能会导致更高的电流流经电流感应电阻器。 这可能会导致电流控制出现一些问题;3)。 磁珠(PFB3)降低了 RLC 串联电路的阻尼因子、这可能对 CS 引脚不是很好。

    建议使用软启动电路(D10、R15和 C24)。 这可能有助于限制打开期间的占空比上升速度。

    5.对于 GAT2:您可以将 DT 绑定到 VB 以禁用 GAT2

    请将原理图中的引脚配置与数据表相匹配。

    7.I 很好奇、这些 R (25欧姆)和 C (0.1 μ F)滤波器会创建一条到 GND 的低阻抗路径。 这会导致数据失真吗? 我在数据字段方面不太好。

     

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang Xing:

    1.我看到您有多个标有“NC”的绿色组件。 这是否意味着这些组件未组装?   红色部分正在使用楔块、绿色为"NC"、未填充。

    变压器规格:

    e2e.ti.com/.../PT1-Isolate-Transformer_5F005F002800_20220413_D89A7552B0659E58F696F64E4D4F6E7F29005F00_GTX_2D00_EFD20P_2D00_S12C1_2D00_V1R2_2D00_signed.pdf

    7.I 很好奇、这些 R (25欧姆)和 C (0.1 μ F)滤波器会创建一条到 GND 的低阻抗路径。 这会导致数据失真吗? 我对数据字段 ANS 不是很好: 也是保留的、 理论上没有失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的跟进。

    37.8 - 42uH 反激电感很容易在轻负载和高电流纹波下导致电流不连续。 建议大于100 μ H 和4:1匝数比。  

    此致、

    Diang