This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65708:热分布较低的 TI 替代器件

Guru**** 2505035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65708, TPS650330-Q1, LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130191/tps65708-alternate-ti-part-with-lower-thermal-profile

器件型号:TPS65708
主题中讨论的其他器件: TPS650330-Q1LM26480

我的应用目前使用 TPS65708YZHR、该器件具有5V 输入、可生成所需的3.3V、1.8V 和1.2V 电压轨。 我正在尝试减小器件的热分布、根据 温度测量 结果、 此 PMC 是 PCB 上最热的组件。 是否有可提供更低热分布的替代 TI 电源管理芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一些请求可以帮助确定替代方案:

    • TPS65708有四个输出-其中一个是否未用于您的应用?
    • 每个电源轨上的负载电流是多少?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和问题。

    第一点、我错误地离开了2.8V。 因此、利用了所有四个输出。 此外、我使用3.3V 输出作为输入来生成2.8V LDO、并使用1.8V 输出作为输入来生成1.2V LDO。 请参见下面的。

    关于您的第二点、我估计下游电路的电流为:2.8V 电流为35mA、1.8V 电流为250mA、1.2V 电流为100mA。

    谢谢、

    Shiva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    感谢您的分享。 对于5V POC 应用、TPS650330-Q1可采用 类似的配置。 它具有3个降压转换器以提高效率、封装包含散热焊盘以减少内部发热。 但是、该器 件的输入 UVLO 为4.68V (典型值)、因此如果您希望 VPOC 降至5V 标称值以下、则不应使用该器件。  

    如果您确实希望最小 VPOC 发生变化、则 LM26480是另一种选择(封装比带散热焊盘的 TPS65708更大)、但它需要更多的外部组件。  

    谢谢、

    Gerard