This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:在选择线圈时感到困惑

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B, TIDA-00318, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127044/bq51051b-confused-while-selecting-the-coil

器件型号:BQ51051B
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

大家好、我使用 的是 BQ51051B 无线接收器 IC。

但我在为这个线圈进行剖分时感到困惑。

我购买了 这个电流为47uH 的线圈 、但我对要使用的组件的值感到困惑。

我已阅读数据表、其中的典型电路图中的值是根据16uH 计算的。

因此、请帮助我根据47uH 计算这些值、或者建议使用与此 IC 兼容的其他线圈。

此致

Rajbir Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    测量和计算串联和并联电容器的过程可在数据表"串联和并联谐振电容器选择"中找到  

    另请参阅:

    如何为无线电源 RX 线圈选择电容值?: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/905132

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我正在根据这种方法计算值、但我对变量感到困惑。

    因为在数据表中、TEHERE 是一些16uH 线圈的随机值。 没有给出任何建议的线圈。

    我对 FS 和 FD 以及 LS 和 L 的值感到困惑。

    下面是47uH 线圈的链接、我要使用它来根据该线圈计算值。

    线圈数据表

    以下是线圈的电气规格

    从我的猜测开始

    Fs = 125KHz

    而 FD = 8MHz

    请指导我并纠正我的错误。

    此致

    Rajbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajbir

    Fs=100kHz  Fs=1MHz、请见数据表

    Ls --是对 RX 线圈 L 的测量,模拟线圈位于 TX 上,通常高于 Ls。  

    LS --是在可用空间内测量 RX 线圈 L 的值,而不是在 TX 上测量的值。

    如果 LS=16uH、LS'=17.6uH (估计增加10%) 、则 C1 = 144nF、C2 = 1600pF

    如果 LS=47uH、LS'=51.7uH (估计增加10%)、则 C1 = 50nF、C2 = 540pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~报价 userid="8507" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1127044/bq51051b-isole-while selecting-cile/4182722#4182722"] fs=100kHz  FD=1MHz、请参阅数据表

    我已经检查过、但我认为它取决于线圈的数据表。

    感谢您的参与、

    因此、我正在使用此 IC 设计电路、因此请帮助我了解其他组件的值。

    任何其他值取决于线圈。

    我正在关注上面的电路、是否有任何组件取决于线圈、或者是否应该使用数据表中给出的值。

    或者、如果根据我使用的线圈有任何变化、请帮助我处理 BOM。

    我没有将任何 MCU 与此搭配使用。

    此外、我还对三态和双态引脚感到困惑、我应该如何处理它们。

    此致

    Rajbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于您的要求、电池尺寸和充电时间、您能告诉我什么?

    我们可能有一个可用作起点的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、抱歉、您的回答很晚。

    我认为电池尺寸大约为350-600mAh、充电时间 也可以达到1C 甚至0.5C

    此致

    Rajbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    了解一下 TIDA-00318、它非常适合低电流充电和终端。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00318

    也是如此  

    TIDA-0669是一种具有更高电流的设计、具有您可能需要考虑的其他电路。  

    注-建议使用 Wurth 760308103215来降低线圈 L 值

    www.ti.com/.../TIDA-00669

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

    实际上、问题是我购买 了15个用于760308101303 Wurth 线圈的电极、我想使用 bq51050B 、因为它采用 VQFN 封装、易于焊接。 因此、我希望解决这个问题。

    那么、请告诉我该线圈和 IC 的 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要问题是我们的产品设计可支持最大30 mm 直径的线圈和  

    [~引语 userid="8507" url="/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1127044/bq51051b-isole-while selecting-the-coole/4188355#4188355]Wurth 760308103215

    这个有 48mm 的长度、不适合我们。  

    请告诉我任何适用于此解决 方案或直径小于30毫米且适用于 bq51050B 的线圈。

    此致  

    Rajbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajbir

     760308101303 (30 mm 和47uH)较小的直径 被较大的 L 值抵消,这是很好的。  DCR 较高、在200mA 的低电流下工作效果最佳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将分享下面的原理图、请告诉我是否需要任何更正

    我在这里使用的线圈是 760308101303 47uH。

    .e2e.ti.com/.../Base_5F00_PCB.pdf

    此致

    Rajbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来还可以、这是一个很好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对分立式组件值感到困惑、它们是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您关注哪些值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对取决于线圈值的值感到不安、我认为数据表中给出的其他值相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您共享的链接中存在的原理图。

    我最终将使用该值和线圈值  

    [~报价 userid="8507" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1127044/bq51051b-isole-while selecting-cile/4182722#4182722"]对于 LS=47uH 且 LS'=51.7uH[/报价]

    我将与您分享的内容一起讨论。

    但我仍然对连接到 COMM1、COMM2、BOOT1、BOOT2、CLMP1和 CLMP2引脚的电容器的值感到困惑。 也是 FOD。

    这是修改后的原理图

    e2e.ti.com/.../3704.Base_5F00_PCB.pdf

    此致

    Rajbir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与你联系