This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:RESET TIMEOUT = TD?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131109/tps3703-q1-reset-timeout-td

器件型号:TPS3703-Q1

您好!  


 9.1.2.2可编程复位延迟计时中有一个类似的公式

TD=3.066 x CCT +0.5ms
 如果 CCT=0.1nF、 则 Td=0.8066ms

这与该表如何匹配? TD 典型值已经超过5ms、但计算得出的值不到1ms  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的计算结果似乎正确。 您显示的表格详细介绍了 CT 引脚保持开路或连接到 VDD 时的时序。 一旦 CT 连接到电容器、时序将取决于电容。 我想提请大家注意表9-2、其中显示了复位延迟时序如何根据放置在 CT 上的电容值发生变化的示例。  

    此致、  

    Oscar Ambriz