This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:优化感应电阻器值

Guru**** 2768135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130963/bq27220-optimizing-sense-resistor-value

器件型号:BQ27220

我们的应用大部分时间都是从电池消耗约2.5uA 的电流、但大部分电荷消耗约为1A (峰值至1.5A)。 由于总步进计数为65536、因此似乎无法捕获低端汲取的功率。 标准10m Ω 感应电阻器提供的 LSB 大小约为122uA。

我们可以将感应电阻器升高到大约50m Ω、这会将 LSB 大小降低到大约24uA;仍然过高。

我们是否必须忽略低功耗、以免在更高的电流下淹没感应输入? 感测输入是否有具有可变(可设置)增益的不同系统侧测量仪表?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    由于电量监测计上的阻抗跟踪算法将使用 OCV、因此无需测量此类低电流、因为负载太小。

    此致、
    何塞·库瑟