This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:布局检查和 ACN/SRN AGND 问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130809/bq25720-layout-review-and-acn-srn-agnd-problem

器件型号:BQ25720

大家好、

ACN/p 和 SRN/P 电容连接到 AGND 或 PGND 是否正常?

 我的客户尝试对充电器进行模块化、

您是否会帮助检查他的布局?

e2e.ti.com/.../223573_2D00_SA.0824WZS1353.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    ACN/ACP 和 SRN/SRP 优先连接到 AGND、如 BQ25720EVM 中所示。 如果客户使用单个接地、则建议将两个电流感测信号都恢复到单个接地。  

    布局仅显示了 IC 周围的小型组件。 模块化方法对我们来说是新的。 无评论。 此处附上了布局指南供您参考。  

    BQ257XX-buck_boost-layout-guideline-rev3.pdf

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    PSYS 和 COMPIN 以及 COMPOUT 必须连接 AGND、

    如果它们具有布线限制、我们可以连接到 PGND 吗?

    可能会损失一些精度、但应该可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们优先参考 AGND、而不是强制性的。