This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:GPIO/LGPO 函数调试

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131031/ucd90320-gpio-lgpo-function-debuging

器件型号:UCD90320

你(们)好

TI 是否能够融合数字电源设计器、以便在 USB 接口适配器连接到我们设计的电路板时实时切换或控制 GPIO。

因为我们希望调试设计是否正确。  

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GPO 有两种类型

    逻辑控制 GPO

    2.基于命令的 GPO

    对于逻辑控制 GPO、输出由各种输入控制。 Fusion GUI 无法手动更改其输出。  

    对于基于命令的 GPO、GUI 可以切换其输出。

    如果您真的想手动更改逻辑控制 GPO 输出、则必须使用 Fusion GUI 中的低级 I2C 调试工具。  

    请遵循此应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal1 

    此致

    Yihe