This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:关于完全充电检测

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24617, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130633/bq24618-about-full-charge-detection

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24617BQ24610

BQ24618に入力24V μ 2.1AのACアダプタを使用する充電回路基板を設計していますが、フル充電検出電圧を23.86に設定すると、フル充電検出電圧付近で充電が停止します。μ A
充電電圧を23.37Vに設定し、バッテリを23.56Vに充電すると、瞬時に停電が発生し、電圧が23.35Vに低下し、CVモードで充電が再開されます。μ A
原因究明の方法を教えてください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以用英文重新发布您的问题吗? 非常感谢您的翻译。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设计一个充电电路板、该电路板使用输入为24V/2.1A 的交流适配器为 BQ24618供电、但如果我将满电荷检测电压设置为23.86、充电将在接近满电荷检测电压时停止。
    当充电电压设置为23.37V 时、电池将充电至23.56V、此时会发生瞬时电源故障、电压降至23.35V、并在 CV 模式下恢复充电。
    您能告诉我如何调查原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24618是一款降压充电器。 您需要在输入电压和完整充电电压之间留出余量。 请参阅第10节"电源建议:"要使 bq2461x 正常运行、VCC 必须介于5V 至28V (bq24610)或24V (bq24617)之间。 要开始充电、VCC 必须比 SRN 高至少500mV (否则、器件将处于睡眠模式)。 考虑到高侧 FET (RDSon)、电感器(DCR)中的直流损耗、TI 建议输入电压至少比电池电压高1.5V 至2V、 和输入感应电阻器(ACP 和 ACN 之间)、VCC 和输入电源之间 RBFET 的体二极管压降以及电池感应电阻器(SRP 和 SRN 之间)。 输入电源的功率限制必须大于系统负载或电池充电所需的最大功率(两者中的较大者)。"

    需要降低稳压电压或增加输入电压。

    此致、

    Mike Emanuel