This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2810565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130715/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

尊敬的女士,先生,

我只想知道 IC 的稳定时间是多少、从 GE 引脚高电平状态到控制字中的 initcomp = 1。 IC 始终通电且处于活动状态(GE 引脚=低电平)。 我意识到它大约为1秒。 这是正常的吗? 我在累加器模式下使用 bq35100 IC。

芯片的 GE 稳定时间是否与库仑计数器转换时间相关? 定义为1sec。  

提前感谢

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    监测计应能够捕获较短的电流突发、并在不到1秒的间隔内累积。 CURRENT()寄存器以1s 的间隔更新、但始终会发生累积。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyett、

    IC 的蚀刻时间如何? 在设置 GE 引脚后、何时可以开始与芯片通信?  

    为什么我觉得你不想理解我的要求

    谢谢  

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    我不确定我是否理解您的请求、监测计应使用 INITCOMP 位指示启动完成后的初始化(将 GE 设置为高电平)。 由于固件会以1s 的时间间隔更新所有寄存器、因此最有可能采用1s 的时间间隔。 您需要在 GE 处于高电平后留出一些时间、以便 LFO 和 HFO 启动。

    此致、

    Wyatt Keller