This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:使用 SYS 和充电时的效率估算

Guru**** 2550710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130944/bq25798-efficiency-estimate-with-sys-and-charging

器件型号:BQ25798

您好!

我对 BQ25798的效率计算有疑问。 假设电池以1A 的电流充电、我也以1A 的电流为 SYS 上的负载供电、我是否可以转到图7-1效率曲线上的2A 点? 还是更复杂?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果电池电压高于 MINSYS 电压、并且根据效率曲线、您的电池电压接近相同的电池电压、是。  由于2A 中只有1A 流经完全开启的 BATFET (即2A 总负载中的1A 不会出现 ICHG^2*RDSonBFET 损耗)、因此测量的效率将略优于数据表中的效率。  如果您的电池电压低于 MINSYS 电压,则效率曲线中不包括(VMINSYS-VBAT)*ICHG 的 BATFET 上会有额外的损耗。

    此致、

    Jeff