This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:预充电会导致 FET 充电失败

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130717/bq78350-r2-device-fw-precharge-leads-to-charge-fet-fail

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们和我们的电池供应商目前面临的问题是、由于充电和放电 FET 发生故障、BMC 出现"永久性故障"。

我们发现奇怪的一点是、我们相信预充电会导致充电 FET 发生故障:

与预充电期间一样、充电 FET 关闭、这将在设计上触发"永久故障"。 是这样吗?

除此之外、如上所述、我们现在已经多次发生充电和放电 FET 故障错误、即使我们关闭了预充电。 以下是有关发生时间的简短说明:

  • 充电期间拔下数据连接器(PRES、SDA、SCL 和数据 GND)会导致充电 FET 出现故障。 充电器一直插电。
  • 对于其他实例和所有显示 FET 发生故障、我们很遗憾不知道问题发生的确切时间点。 此外、我们无法重新生成命令错误。

您过去是否遇到过类似的问题? 我们希望您能向我们指明方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您是否在设置中使用 IPSCALE 来调节电流?  您是否能够使用 BQStudio 捕获日志文件、以显示何时出现这些 PFS 以及您的数据闪存设置?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    是的、我们使用 IPSCALE 将电池电流缩放10倍([IPSCL3]=[IPSCL2]=[IPSCL1]=0; [IPSCL0]=1)。

    正如 Dominik 提到 的、我们无法在任何测试中重现 CFETF 或 DFETF、因此很难抓住正确的时机进行记录。  

    在两种情况下、处于空闲状态(无充电器、无负载)的同一电池在夜间因 DFETF 而降至 PF。

    我们不确定这种情况是如何发生的、 因为根据 TRM、这只有在电流流动时才能实现:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否还在扩展 DFET 关闭阈值和 CFET 关闭阈值? 所有以电流或容量(例如 mA、mAh 等)为单位的数据闪存参数都应随换算系数进行缩放。