This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:PSpice 仿真错误

Guru**** 2382280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128886/ucc21710-pspice-simulation-error

器件型号:UCC21710

您好,

当我尝试运行仿真时、我一直会收到此错误。

"ERROR (ORPSIM-15143):涉及 X_U3.E_E158的电压源和/或电感器环路。 您可以通过添加串联电阻来断开环路"

有什么想法吗?  

附加仿真文件。

e2e.ti.com/.../PSpiceTI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您关注 UCC21710器件。 查看原理图时,引脚排列与 实际器件的引脚排列不同。 还注意到 HV 和 LV gnds 短接在一起。

    我们为 UCC21710提供了用于瞬态分析的仿真工作台-您可以尝试 以下 模型吗?

    希望这有助于解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Sasikala,是的,这是可行的

    感谢您的支持,您是否有与 Tj 和 TC 终端兼容的 SiC MOSFET,以便我可以执行温度扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun Kumar:

    您可以 根据您的系统要求[总线电压、开关速度等]下载 SiC FET 模型并导入 PSpice。 我在寻找 TI 默认库的 PSPICE、找不到任何具有 Tj 和 TC 的现有 SiC MOSFET 模型。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasikala、

    我们尝试使用 以下教程导入具有3个引脚的其他第三方 MOSFET 模型(不带 Tj、Tcase 和其他源极引脚):

    https://training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import

    并且能够成功地仿真驱动器电路。 谢谢!

    接下来、我们很疲惫地导入具有 Tj、Tcase 和 Vsoucesense 端子的 SIC FET 的第三方模型、但仍然出现以下错误:

    附加了完整的仿真项目。

    e2e.ti.com/.../UCC21710_5F00_v4.zip

    我们希望使用可用的温度引脚来仿真模型。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    当您在 Tj、Tcase 等处施加电压时、第三方模型可能会出现问题、以及它在电路中如何偏置  

    如果您能够在不对温度引脚施加偏置的情况下仿真第三方模型、 我建议您逐步了解偏置不运行的原因。 由于在第三方模型中定义了偏置源的接地端、因此它们可能不以正确的网络(偏置源的接地端)为基准。  这取决于第三方模型定义、这超出了我们在栅极驱动器及其模型方面的专业知识。  

    如果您对 TI 的 UCC21710还有任何疑问、敬请告知! 我希望您能找到这个问题。 如果 您仍然遇到问题、并且认为它与 PSpice for TI 有关、我们将继续提供支持。

    谢谢、

    Audrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    感谢你的帮助。 是的、这是一个模型问题、在将其更改为合适的 SiC FET 后、我们能够运行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    太棒了、我很高兴发现了这个问题。 祝您在仿真的其余部分顺利、如果您有其他问题、请告知我们!

    此致、

    Audrey