This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:如何选择交流/直流转换器以支持 PSR/SSR 结构

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28740, UCC28881, UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130644/ucc28881-how-to-choose-the-ac-dc-converter-to-support-psr-ssr-structure

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件:UCC28704UCC28740UCC28711

您好、TI 人、

据我所知、PSR (初级侧调节)结构使用控制器的 VS 引脚来采样辅助绕组电压。 UCC28704

我知道控制器的 FB 引脚可用于 PSR 结构吗? UCC28740、UCC28881

在通用控制器中是否有其他方法可以实现 PSR 结构? 或控制器必须具有的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面我的评论。

    据我所知、PSR (初级侧调节)结构使用控制器的 VS 引脚来采样辅助绕组电压。 UCC28704

    我知道控制器的 FB 引脚可用于 PSR 结构吗? UCC28740、UCC28881

    UCC28740根据 FB 电流调节频率和峰值电流。  请参阅下面数据表中的图15。

    在通用控制器中是否有其他方法可以实现 PSR 结构? 或控制器必须具有的功能。

    >见上文;以及数据表中的图15。

    UCC28881使用开关闭控制。  当 FB 引脚低于1V 时、它提供62kHz 开关数据包。  当它低于1V 时、栅极驱动关闭。  请参阅下面的内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的建议。 我是否知道 UCC28740和 UCC28881可以支持 PSR?原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28740和 UCC28881不适用于 PSR 控制。  UCC28740控制律与 UCC28711 PSR 控制器类似。  如果您想进行初级侧控制、我建议您使用 UCC28711而不是 UCC28740和 UCC28881。

    此致、