This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612-1EVM:栅极没有完全导通

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, LM5026, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130649/ucc24612-1evm-gate-no-fully-turn-on

器件型号:UCC24612-1EVM
主题中讨论的其他器件:UCC24612LM5026UCC24610

你(们)好  

我的客户使用 LM5026并将 UCC24612 EVM 置于次级低侧 MOSFET 中。

CH1 (黄色) 是 EVM 的栅极。 是否需要对其进行修改?  

 

谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     用户指南中的图4显示了如何在低侧 FET 应用中连接 EVM。  如果您按照这些说明操作、则应该可以正常操作

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubp3/sluubp3.pdf

    请注意、UCC24612仅设计用于 LLC 和反激式转换器。  如果您在另一个应用程序中使用它、它可能不起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果我想在 ACF 转发中使用它、需要将其更改为 UCC24610? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在转发的有源钳位中、UCC24610将是要使用的正确栅极驱动器。

    此致、