请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54JB20 启动时的默认 webench 设计/仿真(来自产品文件夹页面)尝试运行、但很快折叠至输出端的零电压-唯一的变化是将 Vin_min 从4.5V 增加至16V。
该仿真适用于默认的4V 至16V 输入范围电路。
我们希望简化10-14V 输入、5V/7A 输出的默认电路设计(在那里也不起作用)
请确认-导致此问题的原因是什么?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
启动时的默认 webench 设计/仿真(来自产品文件夹页面)尝试运行、但很快折叠至输出端的零电压-唯一的变化是将 Vin_min 从4.5V 增加至16V。
该仿真适用于默认的4V 至16V 输入范围电路。
我们希望简化10-14V 输入、5V/7A 输出的默认电路设计(在那里也不起作用)
请确认-导致此问题的原因是什么?


您好 Steve
很抱歉、我们已修复此问题、TI.com 将在下一个 WEBENCH 版本发布(暂定在本周结束)之前提供更改
附上 WEBENCH 设计报告供您参考。
e2e.ti.com/.../WBDesign7755.pdf
此致
Shaheen S M