This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130897/tps2490

器件型号:TPS2490

TPS2490 -意外响应

我将独立使用两个 TPS2490来保护两个单独的电阻负载(175欧姆)不会在过压(30V)、过流(10A)和过功率(300W)状态下运行。

两个 TPS2490在没有 dv/dt 电路的典型配置中采用类似的方式进行布线、并将 STF18NM80作为外部 FET 驱动、但两个电路的响应方式不同。

热插拔(A)- 在使能引脚上施加2.4VDC 电压,在 VCC 上施加28VDC 电压,在 Vref 上看到4.7VDC 电压,在 Prog 上施加3.5VDC 电压,在外部 FET 的 GATE 引脚上施加32VDC 电压。 在电阻负载上、我读取的是27VDC、在外部 FET VDS 上、我读取的压降从0.25V 上升到1VDC 左右、并设置为1VDC 左右。  我想查看整个负载的28VDC、并深入了解 Vref 超过4V 的原因。 。

热插拔(B)-  在使能引脚上施加2.4VDC 电压、在 VCC 上施加28VDC 电压、在 Vref 上看到4VDC 电压、在连接无负载时、PG 引脚保持低电平、在外部 FET 的 GATE 引脚上施加12VDC 电压。 将负载连接到输出、导致热插拔复位、并且不再驱动 FET 栅极的电压。 我想知道是否有任何故障排除建议、以使热插拔正常工作。  

我欢迎任何建议

Chris