This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:组件无法正常工作

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129006/tps65131-component-does-not-work-accordingly

器件型号:TPS65131

对于我们的 PCB、我们使用的是 TPS65131、但它不符合我们的预期。

作为入门级产品、我们的 VPOS 为稳定的10V、而不是15V

Vneg 为0V 或跳至-7V、然后缓慢返回0V、这再次跳至-7V。 请参见下图(黄色线)

此外、Vref 为-0.5V、而不是数据表中列出的1.213V。  请参见下图(黄色线)

FBN 也是-0.5V、而它应该是0V。

FBP 应再次为1.213V、但约为0.8V。请参阅下图(黄线)

我们进行了很多测试、检查了焊接、检查了我们是否正确。 但我们却陷入了沉默。  有人是否会重新发现这种行为、并告诉我们错误的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marit、

    稍后回复。

    BR、

    尤廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marit、

    您可以向我们分享原理图吗? 谢谢!

    BR、

    尤廷