This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:规格检查

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129987/lm5177-spec-check

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5176LM5119

你(们)好

请推荐合适的产品 Vin=12~50V Vout=12V Iout=40A (avg)/60A (浪涌)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可以使用 LM5176或 LM5177。

    (也可以检查 LM5119、但这只是一个降压转换器、因此取决于确切的限制)

    但您应该规划多相、例如、如下所示: www.ti.com/.../snva826

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    明白了、谢谢