This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:需要了解 LM317L-N 基本字符。

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L-N, LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130283/lm317l-n-wants-to-know-lm317l-n-basic-chars

器件型号:LM317L-N
主题中讨论的其他器件: LM317-N

尊敬的专家:

这是小岛。  我想知道 LM317L-N (DSBGA)。 字符。

您能回答以下问题吗?

  1. 什么是 IQ (静态电流)?
    1. 调节引脚电流是否相同? (典型值50uA、最大值100uA)
  2.  最大调节引脚电流充电= 5uA 的含义是什么?
    1. 这是否意味着充电时 Iq 可增加至5uA?
  3. 您是否有一些启动时间(mV/msec)目标?
    1. 我之所以提出这个问题是因为音频应用。
  4. 我知道该器件没有软启动功能。 没关系吗?

BR、  

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukima-San、  

    对于 LM317-N、是的、Iadj 与 IQ 相同。  

    我认为您是指"变革":  

    我认为这意味着在 ROC 上的条件下、ADJ 电流将发生多大的变化。 如果这是一个+/-变化、或者最大5uA 电流确切地指的是什么、我将不得不进行 fin。  

    当您说目标启动时间时、您是否提到我们是否有最短时间?  

    但是、我们没有这些信息、启动时间取决于多个因素、例如、如果需要缓慢打开、则可以使用以下应用:  

    此器件没有软启动功能、但是软启动功能在很大程度上取决于您的系统和需求。 如果需要软启动、我们提供了一份应用手册、其中介绍了可帮助实现以下目的的不同电路:  

    LDO 线性稳压器的软启动电路(TI.com)

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar-San:

    感谢你的客气。 大多数问题都可以解决。

    对于启动时间、我只想知道一个示例。

    我知道、在多种器件/电路情况下、它应该有所不同。

    您没有 EVM 测试数据吗? 或数据。?

    任何数据都很有用、因为客户处于选择候选 LDO 的早期阶段。

    Br、Koki Tsushima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukima-San、  

    我目前正在寻找是否有任何可用数据、这是一个传统器件、也是一个非常旧的器件、这些类型器件的一些数据很难找到。

    如果没有、我将查看我们是否有可用于填充 EVM 的样片、但这将需要一些时间来获取测量值、它将不是像图22这样的电路、而是像下面显示的电路那样更简单:  

    此外、由于 stat 上升时间不是 DS 上列出的规格、因此它将不是保证规格。 这将仅提供一些见解来提出想法。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar-San:

    感谢你的答复。

    那么、您可以测量启动时间吗?

    我稍后将向您发送电子邮件、以发送 I、V 请求、此 E2E 已关闭。

    Br、Koki Tsushima